This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:接口论坛

Guru**** 2924030 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP2004, TDP1204, TMDS1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1542603/sn65dp159-interface-forum

器件型号:SN65DP159
Thread 中讨论的其他器件:TDP1204、TDP2004、 TMDS1204

工具/软件:

我们之前使用的是“SN65DP159RGZR"HDMI 2.0“ 2.0 重定时器 IC for HDMI。 我们正在寻找支持 8K 的 HDMI 2.1 重定时器。 请推荐可支持 HDMI 2.1 重计时器 IC 的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sampat:

    我们目前没有任何重定时器解决方案。 我们只有 TDP1204 重定时器解决方案。 如果源是交流耦合的、我们建议使用 TDP2004。如果您考虑转接驱动器解决方案、TDP2004 在 12G 时的性能要优于 TDP1204。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、

    我已经 查看 了的数据表  TDP2004 、并将其指定为  DisplayPort 转接驱动器 。 但是、我们正在特别寻找  HDMI 2.1 重定时器  见解。

    我还检查了  AMD VEK280 评估板 、其中  TMDS1204BRNQR  芯片用于 HDMI 2.1 应用。 根据数据表、此部分描述为 A  转接驱动器 IC 。 有趣的是、评估板使用了  TMDS1204BRNQR  上的电压  HDMI-TX(输出)   HDMI-RX(输入)  长度。

    请您确认是否存在  TMDS1204BRNQR  驱动器  重定时器或转接驱动器  真正好处?


    谢谢、
    Sampat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sampat:

    如果电源是交流耦合的、则 TDP2004 也可用于 HDMI 2.1。 我们目前正在更新数据表以包含此信息。

    是的、TMDS1204 可用作 HDMI 2.1 转接驱动器。  

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请您确认是否存在  TMDS1204BRNQR  同时使用  和转接驱动器的示例  真正好处?

    谢谢、
    Sampat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sampat:  

    TMDS1204 是转接驱动器。  

    最佳<
    j