This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:DP83867IR 与 Molex 连接器 (936273606)

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1541579/dp83867ir-dp83867ir-with-molex-connector-936273606

器件型号:DP83867IR


工具/软件:

我认为是使用了 DP83867IR 和 Molex RJ45 连接器 (936273606)。

该连接器具有磁性元件、并且在 PHY 侧接口中具有 VCC 引脚、如下所示。 我是否应该连接 VCC 引脚、或者是否可以将 VCC 引脚保持悬空?

在 DP83867IR 数据表的图 8-2 中、PHY 和 RJ45 之间没有 VCC。

936273606 文件

DP83867IR 数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suzuki-San、可以让 VDD 悬空、因为我们的 PHY 是电压模式驱动器。 但是、我们不建议使用集成中心抽头(具有相同接地端的中心抽头)的磁性元件。 这已表明 EMI 性能会降低、因此请考虑使用数据表中推荐的磁性元件 (HX5008NL) 或为每个中心抽头具有单独接地端的磁性元件。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、J-San。

    非常感谢您回答这个问题。 我将检查 HX5008NL 的其他磁性元件、这些磁性元件的每个中心抽头都有单独的接地

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suzuki-San、

    如果您有 任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    j