This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI102:RX 和 TX PCIe 对是否可以使用 85 Ω 的差分阻抗?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE3101, DS80PCI102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1542946/ds80pci102-can-a-differential-impedance-of-85-ohm-be-used-for-the-rx-and-tx-pcie-pairs

部件号:DS80PCI102
主题中讨论的其他器件:SN75LVPE3101

工具/软件:

大家好:

我目前正在开发 PCIe Gen 3 PCB、该 PCB 将 背板连接到 M.2 NVMe SSD。 背板 的阻抗为 100 欧姆(差分) 而 SSD PCB 的阻抗为 85 欧姆(差分)  不需要元件。 PCIe 转接驱动器 将放置在  背板 和 SSD 之间、以防止阻抗不匹配。 在我进行初步研究后、TI 考虑了两款 IC:SN75LVPE3101 和 DS80PCI102。

似乎是这样  SN75LVPE3101  转接驱动器 IC 支持 RX 和 TX 的布线阻抗(85 Ω 和 100 Ω)(请参阅 SN75LVPE3101 数据表的摘录)

这是否也适用于  DS80PCI102 转接驱动器 IC?  DS80PCI102  数据表中提供了以下信息

此致

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    是的、 DS80PCI102 还支持 RX 和 TX 的 85 Ω 和 100 Ω 布线阻抗。  

    此致、

    GREG