This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2410:逻辑驱动强度?

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01365, THVD2410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1542902/thvd2410-logic-drive-strength

器件型号:THVD2410
主题中讨论的其他器件:TIDA-01365

工具/软件:

我希望设计一个多点总线中继器、功能与 TIDA-01365 类似。  

其中涉及

-将单个 THVD2410 “R"输出“输出并联到 10 个 THVD2410 “D"输入“输入。  

-将 10 个 THVD2410 “R"输出“输出并联到单个 THVD2410 “D"输入“输入  

THVD2410 是否具有在不安装额外缓冲器的情况下实现此目的的驱动强度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    -将单个 THVD2410 “R"输出“输出并联到 10 个 THVD2410 “D"输入“输入。  [/报价]

    可以将 CMOS 驱动器直接放置在多个 CMOS 输入中。 它最终是一个 RC 常数、C 会随着输入的增加而增加。 R 是 Routput 的 VOH 和 VOL 的 Ron。 Ron 应该足够强大、能够驱动 10 个输入、但如果添加过多输入、最大数据速率可能会开始受到限制(10 个输入可能没问题,除非您做一些奇怪的事情,例如添加更多电容器或串联电阻)。

    [报价 userid=“330153" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1542902/thvd2410-logic-drive-strength ]-将 10 个 THVD2410 “R"输出“输出并联到单个 THVD2410 “D"输入“输入 [/报价]

    您不应将 CMOS 输出连接在一起。 当一个逻辑输出高电平、另一个输出低电平时、可能会发生争用。 这会随着时间的推移而造成损坏、看起来像是短路、如果不是电源电流额定值、则会导致电源崩溃。  

    您需要确保只有一个 Routput 激活、或者设置某种开漏电路以防止发生争用。  

    该参考设计看起来可以通过使用数字逻辑(与门?)...来缓解此问题  

    - Bobby