This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:DP83826I 和 J1012

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826I, DP83826EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1542973/dp83826i-dp83826i-with-j1012

器件型号:DP83826I
主题: DP83826EVM 中讨论的其他器件

工具/软件:

我能否获得有关以下问题的帮助:

我正在使用 DP83826IRHBR 作为以太网 PHY 进行原理图设计。 Pulse Electronics 的 RJ45 连接器 J1012F21CNL。

J1012 具有与 DP83826I 数据表图 8-2 不同的变压器拓扑、特别是用于接收路径。 该连接器是否可以与 DP83826I 配合使用? 同一数据表中的 J1006 与 DP83826I 数据表中的图 8-2 相匹配。 J1006 和 J1012 具有相同的插入损耗、串扰等规格。 如果可以使用 J1012、如何连接面向变压器的 PHY 的中心抽头(引脚 2 和 5)?

谢谢、

Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler

    引脚 2 应使用 2nF 电容器连接到 PCB 接地端、引脚 5 也应单独使用 2nF 电容器连接到 PCB 接地端。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 改用 2.2nF 电容器是否有风险? 标准 X7R 电容器是否正常或 C0G 更好?

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler

    电容器用于额外滤波目的、 线对的每个中心抽头都 使用电容器来防止每个线对之间出现任何杂散电流。  因此、变压器的中心抽头电容器的选择 主要用于 EMC 性能。 不会影响 PHY 的正常功能。  

    我没有看到使用 X7R 的问题、这就是 DP83826EVM 上使用的内容。 请确保电容器具有+/- 1%的容差。

    谢谢

    David