This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:RXD 在高电平期间下降 100ns

Guru**** 2617115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1542776/tcan1145-q1-rxd-drop-100ns-during-high

器件型号:TCAN1145-Q1


工具/软件:

您好团队:

客户发现正常状态下的 RXD 压降问题、电压下降 100ns、然后恢复。

请参阅波形、TXD 黄色、RXD 绿色、CANH 蓝色、CANL 粉色。 每一个周期都可以捕捉到下降。 是否有任何可能的原因? 您是否在其他情况下看到过?

谢谢

此致

Daniel Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    您可以放大我圈出的红色周期吗? 如果可能、请在捕获上添加 Vdiff (CANH - CANL) 测量。 看起来当 RXD 被拉至低电平时、CAN 总线处于显性状态。

    以及两个额外问题:

    1.是否有其他节点传输数据?

    2.在整个波形捕获中,收发器是一直处于正常模式,还是有从睡眠到正常模式的转换?  

    此致、

    Sean