This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH984-Q1:寄存器配置文件

Guru**** 2618615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1542728/ds90uh984-q1-register-configuration-file

器件型号:DS90UH984-Q1


工具/软件:

尊敬的

  关于 DS90UH984、您能否提供寄存器配置文件、用于在本地生成色条和分辨率 (984 1080p@60Hz)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、刘比利、

    有关此申请、请参阅来自 m-bolante@ti.com 的电子邮件通信

    由于脚本生成工具仍是 NDA 材料、因此我们需要参考电子邮件地址。

    • 或者、如果您与我们当地的 FAE 联系、他们也可以促进此技术支持。

    如果您没有收到任何信件或有任何问题、请告诉我!

    此致、

    Miguel