This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:配置文件

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1528962/ds250df810-profile

部件号:DS250DF810


工具/软件:

您好、

如何下载 DS250DF810 的配置文件?

我需要使用配置文件 (.exe) 来连接 GUI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee:

    请使用产品页面上的链接进行申请。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单击“立即申请“。

    采集屏幕。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee:

    您应该很快就能访问。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试将 4 个 25G 通道应用于 QSFP28 (100G)。

    如果我向您发送了方框图、您能查看一下吗?

    您还可以向我发送配置数据 (REGISTER) 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee:

    是的、我可以回顾一下。

    是否尝试配置 EVM?  默认情况下、它应该锁定到 25.78125Gbps 的数据。

    我可以提供配置建议、但强烈建议查看编程指南和 EVM 用户指南以获取有关配置的文档。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 设置为编程指南 5.2 和 5.3。
    • 在 BCM 端口中检测到信号、但锁不工作、且链路断开。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee:

    您能否检查重定时器上的信号检测和 CDR 锁定?  您还可以共享入口和出口重定时器的寄存器转储、下面可帮助您查看。

    此外、您可能需要在入口重定时器上设置一些 TX 前/后标、以帮助补偿通道插入损耗。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7140.DS250_5F00_DUMP_5F00_250626.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee:

    感谢您共享寄存器转储。  观察结果:

    主机到模块:

    • 所有通道都具有信号检测功能
    • 所有通道都没有 CDR 锁定

    模块到主机:

    • 通道 1、3、5、7 具有信号检测功能
    • 通道 0、2、4、6 没有信号检测
    • 所有通道都没有 CDR 锁定

    我们需要研究通道没有 CDR 锁定的原因。  通常、在以下情况下可以获取 CDR 锁定:

    • 输入数据速率与配置的数据速率匹配
    • 25MHz 时钟正常
    • 信号完整性已足够

    问题:

    • 您能否查看 25MHz 时钟输入并确认它看起来良好?
    • 是否使用环回模块进行测试?  尝试了解来自模块到主机的数据是否依赖于来自主机到模块的数据。
    • 根据第 5.2、5.3 节配置器件时是否使用了写入掩码。  寄存器 0x2F 表明未使用写入掩码、因为 0x2F[2]不再为 1。
    • 您是否对主机到模块和模块到主机通道进行了插入损耗估算?
    • 您是否尝试过调整主机上的前标或后标设置?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 您能否查看 25MHz 时钟输入并确认它看起来良好?
    • => 25MHz 时钟正常。
    • 是否使用环回模块进行测试?  尝试了解来自模块到主机的数据是否依赖于来自主机到模块的数据。
    • => 我们是单向测试、而不是双向测试。
      - QSFP 模块(100g 以太网测试仪)-> ds250df810 -> BCM 软件
      - BCM -> ds250df810 -> QSFP 模块(100g 以太网测试仪)
    • 根据第 5.2、5.3 节配置器件时是否使用了写入掩码。  寄存器 0x2F 表明未使用写入掩码、因为 0x2F[2]不再为 1。
    • =>错误地应用了写入掩码。
    • 您是否对主机到模块和模块到主机通道进行了插入损耗估算?
    • =>我会检查
    • 您是否尝试过调整主机上的前标或后标设置?
    • =>设置 BCM FIR、但 CDR 锁定不工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是单向测试、而不是双向测试。
    - QSFP 模块(100g 以太网测试仪)-> ds250df810 -> BCM 软件

     => ds250df810(sd:OK、cdr:OK )、bcm sw(sd:OK、cdr:OK )


    - BCM -> ds250df810 -> QSFP 模块(100g 以太网测试仪)

     => ds250df810(SD:正常、CDR:无正常)

       :BCM FIR 已调整、但 CDR 锁定不工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee:

    感谢您的更新。

    修复写入掩码后、您能否共享更新后的寄存器转储?

    此外、您在 BCM 上使用什么 FIR 和振幅设置?

    通常、除非存在显著问题(插入损耗确实很高,25MHz 时钟问题等)、否则重定时器不会出现 CDR 锁定问题。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DS250_5F00_DUMP_5F00_250702.txt

    BCM 设置

    - FIR : pre=12, main=102, post1,2,3=0

    第 12 章,我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee:

    谢谢、我会重新检视您的垃圾箱。  什么是振幅(以 mV 为单位)?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    振幅为 1.08V

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee:

    谢谢、我们会尽快回复您、提供更多反馈。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee:

    对延迟深表歉意。

    寄存器转储说明:

    • 控制寄存器的模块显示良好的眼图张开度。  我们建议目标电压至少为 0.4UI、200mV。
    • 主机到模块寄存器显示无 CDR 锁定。  这通常是数据或信号完整性问题。  我建议调优 TX FIR 设置并尝试调整重定时器 VGA 设置。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DS250_5F00_DUMP_5F00_250718.txt

    已调整 BCM TX FIR 和重定时器 CTLE。 (请参阅转储)
    CDR 锁定在某些通道上无法正常工作。

    TX FIR 或重定时器 CTLE 调整范围较宽。 因此我不知道应该调整多远。
    如果有任何其他设置或器件需要审核、请告知我。

    例如、我是否应该调整 DFE?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee:

    Drew 目前不在办公室。 要调整链路伙伴 FIR、您可参阅数据表中的图 11-13。 您是否尝试过按照 Drew 建议调整重定时器 VGA? 编程指南中提供了相关的操作说明。 在探索 CTLE 之前调整 VGA 可能会有所帮助。

    此致、

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    转储显示 VGA 已设置。 (0x8E:01)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee:

    VGA 设置旨在与 CTLE 直流增益设置结合使用、有关不同的可用组合、请参阅《编程人员指南》中的表 7-46。 本文档中的表 7-29 中还介绍了一些常见的 CTLE 增强设置、它们应该能让您更轻松地测试调整。

    此致、

    Evan Su