This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539-Q1:TCA9539 I2C 数据被拉低

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9539, TCA9539-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1542556/tca9539-q1-tca9539-i2c-data-is-pulled-low

器件型号:TCA9539-Q1
主题中讨论的其他器件:TCA9539

工具/软件:

我们的 MCU 有两个 TCA9539 连接到一条 I2C 总线。 500us 运行地址为 0x74 的器件后、I2C 数据线可能会被拉低。 当该 TCA9539 复位时、I2C 总线会恢复。 您以前是否遇到过此问题? 原因可能是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiwen:  

    我以前没有遇到过这个问题。  

    是否有任何其他 I2C 器件由于 TCA9539-Q1 的拉低/RESET 而复位? 复位引脚是否连接在一起?  

    发送 0x60 后是否发送了停止条件? 它看起来是这样的,但只是为了确认。  

    我们是否有事件的模拟示波器捕获?  

    TCA9539-Q1 可在 SDA 上拉至低电平、但仅在读取器件的寄存器数据期间或器件需要确认总线时。  

    此致、

    Tyler