This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:SN65DP159RSBT

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1540884/sn65dp159-sn65dp159rsbt

器件型号:SN65DP159


工具/软件:

尊敬的团队:

我正在 为 HDMI 2.0 Tx 应用在重定时器模式下使用 SN65DP159RSBT
在这里、我遇到了 EDID 问题、即源无法正确读取 EDID、然后继续返回一个假定值
仅当监护仪进入睡眠模式时才会发生这种情况。
但是、当显示器未处于待机/睡眠模式大约 5-10 秒(此时它不显示信号)、然后源尝试读取 EDID 时、它将正确提供详细信息
1.有什么设置应该保持显示器唤醒,以便在需要时读取它
2.重定时器是否应负责使显示器保持唤醒状态?
3.显示器是否可以将 EDID 发送到源端,即使它处于待机/睡眠模式,但重定时器无法发送?
4.此处 DDC 时钟延展的目的是什么? 我可以实施吗? 由于拉电流和灌电流侧可能不同的电压电平注释(拉电流为 3V3、灌电流为 5V)、我感到困惑

根据前面的问题、我们再设置了一个设置(相同的设置和配置)、接收端的 DDC 线不进行切换、我们尝试多次进行回流焊、但没有改善。 DDC 块似乎处于非活动状态。

对于这两种设置、OE 引脚通过 RC 电路提供 2ms 的延迟、因为 1V2 VDD 将达到 1.4ms、而 3V3 将达到 0ms。
随附的是原理图、如果需要任何其他详细信息、请告知我。

此致、
M Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    M Karthik

    DP159 输入上连接了什么内容? 它是 DP++源、是否对 DP159 输入进行交流耦合?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我们使用 9EG MPSoC SBC 作为源、是的、源采用交流耦合连接到 DP159 的输入

    此致、
    M Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    M Karthik

    DP159 DDC 唯一将禁用其 DDC 的时间是它处于断电模式时。 下表显示了 DP159 将处于断电模式的条件。

    但在正常运行情况下、应启用 DDC。  

    DDC 时钟延展默认启用、无法禁用。 但这是从 5V 到 3.3V 电平转换分开的。  DDC 时钟延展是一种机制、在这种机制中 、DP159 可以将串行时钟 (SCL) 线路暂时保持在低电平、从而延迟源器件的时钟信号、从而减慢或暂停通信。  源必须支持 DDC 时钟延展。 如果源不支持时钟延展、则必须使用外部 DDC 电平转换器并将 DP159 置于 DDC 监控模式。  

    我相信当没有输入信号时、监护仪会进入睡眠模式、但请与监护仪供应商核实。 另外、由监控器供应商决定在 DDC 处于睡眠模式时如何处理通信。  

    查看原理图、您能否提供这些搭接引脚的设置?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我相信当没有输入信号时、显示器将进入睡眠模式、但请与显示器供应商核实。 也由监控器供应商决定在 DDC 通信处于睡眠模式时如何处理该通信

    我们已尝试使用多个显示器、所有显示器在待机/睡眠模式下产生相同的 EDID 假定值
    是否有什么东西可以强制使显示器保持唤醒状态、或者在我愿意从 SBC(源)读取 EDID 时强制显示器唤醒?
    或者需要启用任何设置、以便我的源可以正确读取 EDID、即使显示器/显示器处于待机/睡眠模式?

    查看原理图、您能提供这些 strap 配置引脚的设置吗?

    自举引脚的设置如下面提到的原理图中所示、以供您参考

    此致、
    M Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    M Karthik

    我们已尝试使用多个显示器、所有显示器在待机/睡眠模式下产生相同的 EDID 假定值
    是否有什么东西可以强制使显示器保持唤醒状态、或者在我愿意从 SBC(源)读取 EDID 时强制显示器唤醒?
    或者需要启用任何设置、以便我的源可以正确读取 EDID、即使显示器/显示器处于待机/睡眠模式?

    此问题更多地针对显示器供应商。 但是、当 DP159 没有输出时、显示器是否进入待机/睡眠模式?  

    查看 strap 配置、我会将 SLEW、PRE_SEL 和 EQ_SEL 全部保持悬空作为初始配置。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    配置 (strap) 设置并更新给您。

    但是当 DP159 没有输出时、显示器是否进入待机/睡眠模式?  [/报价]

    1、在启动 SBC 时,我们不会传输任何输出,我们只会读取 EDID ,一旦成功,我们将继续进行测试图像模式和 GPU 测试,这些已经完成并且工作良好。 当 SBC 启动时、监视器/显示屏进入睡眠状态、而此时 OE 电压足够高。

    [quote userid=“58569" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1540884/sn65dp159-sn65dp159rsbt/5930627 通过查看 strap 配置、我会将 SLEW、PRE_SEL 和 EQ_SEL 都悬空作为初始配置。

    2、这些设置是否会妨碍已执行的 GPU 测试结果,因为没有质量问题。

    3.我们还有一个设置,即使监控/显示处于唤醒状态, EDID 也不会被读取,以前它有 HPD 问题,通过多次回流和触摸得到解决,但当我们在接收端探测 EDID 线时,它们不会切换。

    同时、我们正在与显示供应商联系、并将更新分享给您。

    此致、
    M Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    M Karthik

    当 EQ_SEL 设置为高电平和 14dB 均衡时、信号可能会过度均衡、信号质量会很差。 我希望随着配置 (strap) 引脚设置的变化、您将看到更好的信号质量。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    您能帮助我们解决其他问题吗

    但当 DP159 没有输出时、显示器是否进入待机/休眠模式?

    [quote userid=“577506" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1540884/sn65dp159-sn65dp159rsbt/5931166 我们还有一个设置、在该设置中、即使监控/显示处于唤醒状态、EDID 也不会被读取、以前存在 HPD 问题、这些问题可通过多次回流和访问得到解决、但当我们在接收端探测 EDID 行时、它们不会切换。

    此致、
    M Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    M Karthik

    监视器/显示屏 EDID 不受 DP159 控制。 有关 DP159 控制逻辑和运行模式、请参阅下表。

    当 OE 和 HPD_SNK 在引脚搭接模式下均为高电平时、DP159 DDC 缓冲器将处于活动状态并将监控/显示 EDID 信息传递给源。

    谢谢

    David