This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR820:TX 通道上的极性交换和交流耦合

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1543061/ds280br820-polarity-swapping-and-ac-coupling-on-tx-channels

器件型号:DS280BR820


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我有两个关于 DS280BR820 的问题。

1.可以进行极性交换吗? 当然、RX 侧和 TX 侧的相应信号必须同时交换。  

2. TX 侧是否需要交流耦合电容?

非常感谢。

此致:Yannik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yannik:

    DS280BR820 支持多种协议、因此可进行极性交换。  我要参考应用的特定协议规范、以确认该协议是否支持极性交换。

    Tx 引脚上需要外部交流耦合电容器、交流耦合电容器集成在 Rx 引脚上。

    此致、

    Undrea.