This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1142:关于 TUSB1142 上的阻抗控制要求

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1542886/tusb1142-about-the-impedance-control-requirement-on-tusb1142

器件型号:TUSB1142


工具/软件:

尊敬的 AE:

     TUSB1142 的数据表需要阻抗控制  90Ω±10%

     在 Intel PDG 中、阻抗控制要求为:
     外层:83Ω ±10%、内层和外层:85Ω ±10%。

     阻抗值分别用于控制 TUSB1142 IC 的前置通道和后置通道?

     

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据 USB3.2 规格、差分阻抗必须介于 72-120 欧姆之间。 在此处、遵循 Intel PDG 应该可以正常工作。