This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:在将串行器 DS90UB941 的外部参考时钟与 15 英寸大屏幕 DS90UB948 解串器搭配使用时、屏幕显示异常并出现水纹波

Guru**** 2617115 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK3H0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1542212/ds90ub941as-q1-when-using-the-external-ref-clk-of-the-serializer-ds90ub941-with-a-15-inch-large-screen-ds90ub948-deserializer-the-screen-displays-abnormally-and-has-water-ripple

器件型号:DS90UB941AS-Q1
主题中讨论的其他器件:LMK3H0102

工具/软件:

有关某些信息、请参阅以下标签。 我们的 ref 时钟源是 LMK3H0102 时钟芯片。

LMK3H0102-Q1:如何在 OTP 模式下通过 I2C 读取芯片地址、然后将其配置为 I2C 模式 — 时钟和计时论坛-时钟和计时 — TI E2E 支持论坛

此外、我们还有两个屏幕。 解串器为 DS90UB948、一个 12.9 英寸和一个 15 英寸屏幕、但 12.9 英寸屏幕显示正常、15 英寸屏幕显示异常。 请帮助我们从 DS90UB941 和 DS90UB948 的角度分析 15 英寸屏幕出现异常显示的原因。 谢谢你。