This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV047A:频率与传播延迟/偏斜之间的关系

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1540150/ds90lv047a-relationship-between-frequency-and-propagation-delay-skew

器件型号:DS90LV047A


工具/软件:

尊敬的 exparts:

您能给我提供一些关于 T_PLHD、T_PHLD、100MHz 偏差的数据吗? 数据表仅显示在 1MHz 上。
如果没有、您能告诉我频率与  T_PLHD、T_PHLD /偏差之间的关系吗?

此致、
Hiromu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiromu:

    是的 — 我们没有具体的数据-您在数据表中看到的就是我们拥有的数据。 客户必须在其设置中测试器件、以获得对其系统的准确测量值。  当 TI 收购 National 器件并且 National 的器件通常没有良好的数据记录可供共享时、此器件来自 National。  

    数据表值在整个范围内都是准确的、但我们没有可以制作与上图类似的数据。 同样需要注意的是、这些图形是一个器件、它们不是复合图、不应作为“保证事实“来解读、但您可以从中获得典型的性能波动。  

    此致、

    Parker Dodson