This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH981-Q1EVM:DS90UX981-Q1-DESIGN

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1540280/ds90uh981-q1evm-ds90ux981-q1-design

器件型号:DS90UH981-Q1EVM


工具/软件:

早上好、  

我们是英国的高端汽车制造商,专门为顶级 OEM 和我们自己的定制品牌提供优质产品。

我们的路线图的一部分是将汽车 IVI 和信息娱乐设计功能集成到内部、同时创建我们自己的开发系统、将产品引入我们可以为客户提供的产品中。

我们目前正在使用 Android 开发系统、希望以最少的双链路组件数量将 MIPI DSI 输出转换为 FPB 链路 3 或 FPD 链路 4。

DS90UH981 评估套件看起来适合用于此目的、因此我要求提供有关产品、供货情况、文档和数据表的更多信息。

能否提供给我们?

非常感谢
丰富

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rich、

    感谢您的联系、我将通过电子邮件与您联系。

    此致、
    Fadi A.