This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812EVM-MC:LED 含义

Guru**** 3024000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1545120/dp83tc812evm-mc-led-meaning

器件型号:DP83TC812EVM-MC


工具/软件:

您好:

当我连接时 DP83TC812EVM 复制到我的定制开发板 LED_0 (D3) 亮起。 正常情况下、两者都是如此 D2 和 D3 用于一起亮起。 我不知道为什么会发生这种情况。
请注意、我使用的是中的 EVM 板 主模式 。

出现此问题的原因是什么?

此致、

Faruk
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Faruk:

    链路接通了吗? 请读取寄存器 0x1 位[2]。

    请注意、当 J2 上的跳线移动位置时、您必须在之后点击 RESET 按钮。 这会对 LED 的低电平有效/高电平有效状态重新采样、以正确运行 LED。  

    谢谢、

    David