This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:DS90UB948 引脚 2 CAP_I2S 短接至 GND

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1545236/ds90ub948-q1-ds90ub948-pin2-cap_i2s-short-to-gnd

器件型号:DS90UB948-Q1


工具/软件:

您好团队:

在量产期间、DS90UB948 的引脚 2 CAP_I2S 发生接地短路、但客户生产线的检测机制无法识别此问题、并且未触发 948 的 INT 引脚。

因此、我们想知道芯片的哪个模块由引脚 2 CAP_I2S 供电、此 PIN 短路的后果是什么、例如触发中断、寄存器等 是否有更好的方法来检测这种情况?

谢谢

此致

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    将电容器放置在此处是为了降低 I2S 内部电路上的噪声。 我强烈建议他们按照数据表中的建议添加电容器、如典型应用图所示、这可能会 影响器件的内部机制、从而导致意外行为。  

    948 上的 INTB_IN 连接到什么? INTB_IN 用于检测 来自 948 侧 MCU 的中断、并通过 FPD-Link 将该中断传播到串行器、然后通知串行器侧的 SoC。 由 MCU 决定什么被视为中断以及什么不是中断。 在这种情况下、我认为没有办法对 MCU 进行编程、以注意 948 的硬件存在差异。  

    我建议下次将原理图发送给 BU 进行审核。

    BR、

    以斯帖