This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:设计审查

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1542645/dp83867is-design-review

器件型号:DP83867IS


工具/软件:

您好:

我的客户希望将 DP83867IS 与 NVIDIA Jetson AGX Orin 的 SOM 配合使用。

它们存在 DP83867IS 和 NVIDIA SOC 之间的 RGMII 接口无法正常工作的问题。

问题 1:  请查看下面的电路设计、看看是否有任何问题。

e2e.ti.com/.../CD.pdf

问题 2:  以下文件是用于捕获 DP83867IS 电源序列和时钟信号的图像。

    Q2-1。  参考第 1 页的第二幅图像、在 1.0V 电源稳定后、XI 信号的输出约为 85ms。 似乎时钟输出太晚了。 这是否会导致 DP83867IS 的运行出现问题? (请参阅第 2 页上的时钟信号输出)

    Q2-2。  参考第 3 页的第一幅图像、他们认为时钟信号由于 NVIDIA 重置信号而延迟输出、因此将重置信号更改为硬件重置。  它们更改的重置是否正确?

e2e.ti.com/.../DP83867-power-sequency-and-Clock-output.pdf

问题 3  DP83867IS 以前是否与 NVIDIA SOC 一起使用?  请告知此用例

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH

    他们在 RGMII 接口上看到了什么具体问题? 它们是否能够与 DP83867IS 及其链路伙伴建立链路?  

    在三电源模式下运行时、1.8V VDDA1P8 电源必须在 2.5V VDDA2P5 电源斜升的 25ms 内保持稳定。 在三电源模式下运行时、其他电源不需要时序控制。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您的答复。

    我向客户询问了问题症状的详细描述。

    同时、请检查客户的电路和电源、复位信号、时钟输出等是否存在时序问题、然后提供您的意见。

    有关 VDDA1P8 电源、您可以参考 DP83867 电源序列和时钟 output.pdf 文件的第一个图、检查 1.8V 电源的稳定时间。

    BRS、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH

    看一下他们的原理图、我建议启用自动协商功能。 这是通过将 RX_CTL 置于模式 3 来完成的、如下所示。

    模式 3 意味着具有 5.76k 上拉电阻和 2.49k 下拉电阻。

    您还能分享原理图中的磁性元件和 RJ45 部分吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您发送编修。

    我将 Strap_Configuration 从 Mode4 更改为 Mode3。 (RX_CTRL)

    我分享原理图中的磁性元件和 RJ45 部分(如下所示)

    BRS、

    Kim Sungun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH

    我查看他们的 RJ45 连接器、它不是如下所示的 RJ45 连接器。

    在介绍 RGMII 端之前、它们是否能够与 DP83867 链路伙伴建立链路?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    它通过电缆进行连接。

    我分享 MDC 和 MDIO。

    1.

    2.

    3.

    4.

    【测试条件】

    -- R35 开路、H/W 复位

    -- Strap 配置:Rx_CTRL 处于模式 3

     

    谢谢

    此致。

    Kim Sungun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH

    我们为什么要查看 串行管理接口? 他们现在在 串行管理接口上是否有问题?  

    我们从未使用此 Harwin 连接器验证过 DP83867、因此老实说、我不知道 Harwin 连接器将如何影响以太网信号完整性、进而导致以太网链路问题。

    他们是否验证了能够与 DP83867 链路伙伴建立链路? 他们可以将 DP83867 寄存器 0x0000 转储到 0x001F、0x006E 和 0x006F 吗?

    谢谢

    David