This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:上拉电阻器的放置位置

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1544823/tca9548a-where-to-place-pullup-resistors

器件型号:TCA9548A


工具/软件:

您好:

我使用 TCA9548 与“从“板通信、这些板将通过最多 3 英尺的电缆连接到“主“板。  主 PCB 将 TCA9548 连接到使用 I2C 进行通信的从板。  问题是放置上拉电阻器的最佳位置。  主板还是从板上?  感谢您的帮助。

马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt  


    对于设计中的 TAC9548A、我认为您需要 在从器件和主器件附近放置上拉电阻器。 (基本在开关两侧放置上拉电阻器)

    在主器件侧放置一对用于主 SDA 和 SCL、并在连接到从器件的所需下游通道上放置其他对

    以下是一个应用手册、给出了总线上 i2c 开关的总体概念。

    https://www.ti.com/lit/an/slva704/slva704.pdf?ts = 1753381288943&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTCA9548A%253FkeyMatch%253DTCA9548A%2526tisearch%253Duniversal_search%2526usecase%253DGPN

    如果您有任何其他问题、敬请告知

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kameron:

    感谢您的快速答复。  我认为我的问题措辞不恰当。  我有 TCA9548 的次级侧(具有 8 条 I2C 线路)通过电缆(最远 3 英尺)连接到器件。  我想知道上拉电阻是否应该与 TCA9548 或远程器件板一起在板上。  请参见图、位于位置 A(主板)或位置 B(从板)。

    谢谢、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt  

    感谢您对问题的更多详细信息。

    我建议将上拉电阻放置 在位置 B(在从板上)

    这是因为、如果将上拉电阻器放置在更靠近从器件的位置、则从器件引脚上的电压会以更快的速度上升、因为上拉电阻器直接驱动该端的本地电容

    相反、如果将上拉电阻放置在 TCA9548A 侧 、逻辑高电平信号必须对整个电缆长度进行“充电“ 、从而延长从器件的上升时间。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我可以尽力提供帮助!

    此致、

    Kameron