This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83843:时钟接口 X1 处的 50ppm 以上的潜在问题

Guru**** 2845750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1543439/dp83843-potential-issue-with-over-50ppm-at-clock-interface-x1

器件型号:DP83843


工具/软件:

根据数据表 1.3 和 2.4.2、如果时钟接口 X1 超过 50ppm、潜在问题是什么? 例如、60ppm 也可以满足需求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Oka-San、  

    对此器件的设计支持有限、因此我们不确定在建议的 ppm 之上使用时钟可能会产生的影响。 但请注意、输入时钟的 ppm 将输出到输出时钟、并影响使用 PHY 输出时钟的其他器件。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    我想知道  其他使用 PHY 输出时钟的器件预计会出现什么样的问题吗? 只是期望或意见也对客户有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Oka-San、  

    抖动会增加、因此时钟可能不会像其他器件所要求的那样准确。  
    此外、由于此器件太旧、我们的设计支持有限。 如果您可以让客户使用我们的较新器件(如 DP83822)、那会很棒。  
    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何仅使用 10BASE-T(不使用 100BASE-T)? 是否有其他信息?  客户想了解任何信息。  只是期望或意见也对客户有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Oka-San、  

    这同样适用于 10Base-T 我们预计输入时钟的抖动会转移到 MII/RMII 时钟信号、因为它使用恢复时钟。 抖动可能影响 MII 通信。  

    此致、
    j