This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN2845-Q1:TCAN28473/5。 SBC 查询

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1545324/tcan2845-q1-tcan28473-5-sbc-query

器件型号:TCAN2845-Q1


工具/软件:

 您好、

我的一个客户考虑使用 TCAN28473/5 进行汽车设计。  我们计划使用该稳压器为非板载传感器提供 3.3V 电压、因此必须保护该电源免受电池短路和接地短路情况的影响。

您能否确认 VEXCC 稳压器是否针对 GND 短路和电池短路受到保护?

期待您的答复。

此致

Dilip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilip:

    是的、VEXCC 通过其 OV 监控器+其绝对最大额定值为 40V 和 Vo<= VSUP+0.3 受到电池短路保护 — 由于 VSUP 是电池连接、只要电池短路低于 40V、就应该避免损坏。  

    VEXCC 上的 OV 路径如下所示

    对于接地短路、VEXCC 输出由短路监控器进行保护、该监控器遵循以下过程:

    因此、如果非板载传感器由 VEXCC 供电、因电池短路和接地短路、则会受到保护。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、

    Parker Dodson