This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SCANSTA112:一个板上有 2 个 scansta112

Guru**** 3024110 points

Other Parts Discussed in Thread: SCANSTA112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1540073/scansta112-2-scansta112-on-one-board

部件号:SCANSTA112


工具/软件:

在 1 块电路板上配置 2 个 scansta112 时出现问题。  对于总共 10 个端口、 scansta112 的建议配置是什么? 多点多路复用器或 CAN scansta112 适用于多层多路复用器、其中第一个多路复用器上的一个端口将选择第二个多路复用器输入端口。 如果任何一种配置都有效、这两种配置都有好处吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

      两者都应该起作用、但这取决于系统的工作方式。

       如果   用户希望同时选择系统中的所有 SCANSTA、则可以使用 Multidrop。  相同的边界扫描操作可同时在系统的所有电路板上执行:电路板测试、可编程器件编程或一些其他边界扫描操作。

     可使用分层系统 如果用户可能希望选择系统中的部分(而非全部)SCANSTA、并仅通过选定的设备执行边界扫描操作、  

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、感谢您的答复。 我认为、如果可以同时访问整个链、扫描覆盖范围会更大。 能否提供 2 个 scansta112 之间连接的详细信息、以便同时访问点对点或整个链? 请注意 scansta112 都位于同一电路板上、因此可以扫描 10 个 JTAG 器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊:

      明天我将得到详细信息。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

      很抱歉延迟回复:

     如果您在带有背板的同一电路板上有两块板、 则可以是扁平板或分层板。

    以下是平面系统、如果用户只想从系统中的多个 SCANSTAT112 中选择一个 SCANSTAT112。 必须使用器件 S (0-7) 上的地址引脚为每个 SCANSTAT112 分配一个唯一的插槽地址。  。 边界扫描控制器将通过使用其唯一时隙地址来对所需的 SCANSTAT112 进行寻址、从而开始边界扫描操作序列。

    第二种情况是选择系统中所有 SCANSTATE 的情况。 在这种情况下、系统中的所有 SCANSTAT112 都将使用预定义的广播地址同时选择、而不是使用其唯一的槽位地址选择 SCANSTAT112。  以这种方式寻址时、所有选定的 SCANSTATE 均定义并行活动扫描链

    在具有多个 SCANSTAT112 的系统中、所有 SCANSTAT112 都必须在 ScanBridge 模式下运行。 这是  第 1 级协议。

    执行 1 级协议并选择所需的 SCANSTAT112 后、必须选择并解除停止每个 SCANSTAT112 所需的 LSP。 这是通过 2 级协议实现的。

    在 ScanBridge 模式下运行的 SCANSTAT112 的 MODE 寄存器 (MODE 寄存器 0、MODE 寄存器 1 和 MODE 寄存器 2) 的内容控制 LSP 的选择。  

    该项目的实际应用是什么?

    好极了

    Brian