This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC8101:CAN TPIC 可以连接到外部无源晶体振荡器而不是 MCU

Guru**** 2943170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1544635/tpic8101-can-tpic-be-connected-to-an-external-passive-crystal-oscillator-instead-of-mcu

器件型号:TPIC8101


工具/软件:

尊敬的团队:

TPIC 是否可以连接到外部无源晶体振荡器而不是 MCU?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vayne

    对延迟深表歉意。 我将调查您的问题、并由 COB 在星期一上提供最新信息。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vayne

    您可以 将晶体/谐振器连接到 XIN 和 XOUT 引脚。

    数据表的第 8.3.1.7 节提到可能需要额外的元件 (R's、C's)、具体取决于 谐振器。


    此致、
    John