This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:有关 PMBus 的问题

Guru**** 3023760 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1545080/ds110df410-questions-about-pmbus

部件号:DS110DF410


工具/软件:

您好:

我的客户希望其主机与从器件 DS110DF410 VIS PMBus 进行通信、并有一些问题、如下所示。

Q1:关于 DS110DF410SQ 的 PMBus 通信(写入/读取)格式、他假设可以使用以下格式执行写入/读取。 他的理解是否正确?

S:启动条件
答:确认
NA—NACK
SR—重复启动条件
P:停止条件

问题 2:DS110DF410SQ PMBus 通信的传输速率是 100Kbps 到 400Kbps?
Q3:如果在两个寄存器上连续执行写入命令、或者在一个寄存器上执行写入命令、然后执行读取以确认写入的内容、则需要两个命令之间有任何等待时间?
问题 4:关于在 DS110DF410SQy 上设置参数、他计划按从上到下的顺序设置寄存器、如下所示。 此订单是否正常或有任何问题?


此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hirano-San,  

    1) 你的理解是正确的。  
    2) 是的
    3) 无需等待时间。  
    4) 最后不需要将 0x00 写入 0xff、但除此之外看起来不错。  

    此致、
    j