This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LV1224B:热阻

Guru**** 3024290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1539582/sn65lv1224b-thermal-resistances

器件型号:SN65LV1224B


工具/软件:

您好:

我阅读了最新的 SN65LV1224BRHBT 数据表、找不到任何热阻。

如果您能提供以下值、我将不胜感激:

THETA_Junction_ambient

THETA_Junction_board

THETA_Junction_CASE_TOP

Theta_junction_Case_bottom

提前感谢您、

ADI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adi:  

    感谢您的联系。 这是一款较旧的器件、因此可能需要一些时间才能向您提供这些热性能值。 请留出最多 2 周的时间来完成此流程。 我将在收集数据后回复这篇 E2E 帖子、但如果需要、也可以提前跟进问题。 感谢您的耐心。  

    此致、

    马特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adi:  

    只想与您接触。 我知道我说过,这将需要大约 2 个星期收集,但 不幸的是,将有延迟获得这些数字给你。 请放心、我们将全力投入、在未来几周内为您的设计提供所需的数据。  

    同时、我还能够在器件数据表的绝对最大值表中找到一些热性能信息(见下文)。 这很可能不会提供您当前所需的详细信息级别、但我只是想在我们继续为您获取其余数据时向您强调这一点。 感谢您的耐心。  

    此致、

    马特