This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP22:未使用 OUT 引脚时的连接。

Guru**** 3024090 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVCP22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1544992/sn65lvcp22-connection-when-out-pin-is-not-used

器件型号:SN65LVCP22


工具/软件:

尊敬的团队:

您好团队:

我使用 SN65LVCP22 设计一个电路。
在这种情况下、仅使用 OUT0、不使用 OUT1。
此时、是否可以不将任何内容连接到 OUT1、或者是否需要某种端接?

在这种情况下、EN0 固定为高电平、EN1 固定为低电平。 LVDS 信号是 IN0 和 IN1 的输入。

此致、
Konoha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Konoha:

    任何未使用的 OUT 引脚都可以通过一个 1 μ F 电容器进行交流耦合、然后通过一个 50 Ω 电阻器接地。

    谢谢、

    Ryan