This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232EVM:SFP+上无链路

Guru**** 3024290 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10232EVM, TLK10232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1538201/tlk10232evm-no-link-on-sfp

器件型号:TLK10232EVM
主题中讨论的其他器件: TLK10232

工具/软件:

您好:

我正在使用 TLK10232EVM。

我想在 XAUI 到 SFP+中以 10Gbps 的速率工作。

我使用 GUI 中的“低级配置“选项、按如下方式配置了 TLK10232:

  1. 复位器件(写入 1 至 0x1E.0000 位 15 或将 RESET_N 引脚置为有效)
  2. 确保基准时钟选择 (156.25MHz 或 312.5MHz) 正确–这是通过寄存器 0x1E.001D 位 12(默认为 156.25MHz) 完成)完成的
  3. 通过将 1'b0 写入 0x07.0000 位 12 来禁用自动协商
  4. 通过将 16'h0000 写入 0x01.0096 来禁用链路训练
  5. 将 16'h03FF 写入 0x1E.8020。  这样、通常通过 KR 培训配置的链接设置就可以手动配置。
  6. 根据链路条件、您可能需要更改 0x1E.0003 和 0x1E.0004 的默认配置。  对于光学连接、我们通常建议将 HS_ENTRACK (0x1E.0004 位 15) 更改为 1'b1、将 HS_EQPRE (0x1E.0004 位 14:12) 更改为 3'b101。  这可以作为起点、但您可能需要执行一些 BER 测试来优化这些值。
  7. 通过将 1'b1 写入 0x1E.000E 位 3 发出数据路径复位命令。

我将在 10Gbs 以太网模式连接到 EVB 的 SFP+至“数字光栅“测试设备。

当测试设备的发送“关闭“时、测试设备接收到来自 EVM 的信号、测试设备报告链接正常。 (我需要反转 EVM 上的发送信号)。

当我打开测试设备的激光器以将信号从测试设备传输到 EVM 时、测试设备会报告无链接和“代码“错误。 EVM 似乎发回了它收到的错误。

TLK EVM 上的“PMA STS“选项卡会报告“在 RX 引脚上检测到信号“、但没有链路、并且“Fault Condition Detected“的灯也会为 TX 和 RX 亮起。

如果使用 SFP+光纤在 EVM 的 SFP+上执行光纤环回、也会出现该问题。

当我在通道“B"的“的 SMA 连接器上执行环回时、我在 EVM 的 PMA STS 选项卡上看到“Receive Link is Up“。

  1. 为什么我无法在接收端的 SFP+上建立链接?
  2. 我是否缺少配置?
  3. 我尝试了使用不同值的接收器均衡器设置以及“ENTRACK",“,但、但没有任何作用。
  4. 我写入 0x2012 至 0x1E.0x0017 以在 HS 上强制环回。
  5. HS PC 是否存在问题或配置错误?

此致、

Yossi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yossi:

    感谢您提供详细信息。  研究一下、本周我们会回来联系您。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    感谢您的答复。

    此致、

    Yossi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yossi:

    很抱歉耽误时间、Drew 目前不在办公室、我们正在调查此问题、并将很快回复。

    此致、

    Undrea.