This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR440:LVDS 接口

Guru**** 2929430 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1542917/ds25br440-lvds-interface

部件号:DS25BR440


工具/软件:

您好、

我是否可以连接符合以下规格的 LVDS 接口:

VOH 最小值 1.1V、

VOL 最大值 0.745V、

VOD_AC(发送器差分输出电压)390800mV

VOD_DC((VOD 的直流范围):最小值 400mV

VCM(发送器共模电压):775mV- 1025mV

我无法理解  “LVCMOS 直流规格“和“LVDS 输入直流规格“表中的规格。  对我来说、这两个部分的电压是相互矛盾的。  

希望有人能帮助我

此致、

Yanjie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanjie:

       DS25BR440 输入可以接收 LVDS 输出信号

     这适用于单端信号。 IN+或 IN-

      

      这适用于差分输入信号 IN+- IN-

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Brain、

    感谢您的重放、现在就了解 TI 的规格了。  遗憾的是、我检查的接口规格并没有真正区分直流和交流规格、而是 LVDS 接口。 但规格如下:  
    VOD_AC(发送器差分输出电压): 390~800mV

    VOD_DC:VOD (发送器差分输出电压)的范围:最小 400mV

    VCM: 变送器共模电压:775-1025mv

    我是否可以了解我的 VCM 是您的直流低电平电压?  如果是、则几乎匹配。 但其他数字我不知道如何将它们映射到您的规格。

    此致、

    Yanjie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCM 是高电压和低电压的平均值。

    如果 VH 为 2V、VL 为 1V、则 VCM 为 1.5v。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我的接口 VCM 最小值 0.7V ~最大值 1V、似乎与 DS25BR440 数据表不完全匹配。 我还能试一下吗?

    此致、

    Yanjie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanjie:

      LVDS 共模电压为 1.2V、  DS25BR440 应支持。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大脑、我将构建一个测试 PCB 来进行试用。

    此致、

    Yanjie