This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810:PCB 布局中的长度限制

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801, DS320PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1544401/ds320pr810-length-limitations-in-the-pcb-layout

器件型号:DS320PR810
主题中讨论的其他器件:DS160PT801

工具/软件:

您好、

您是否有关于转接驱动器 DS320PR810 和重定时器 DS160PT801 之间信号质量差异的任何比较数据?
PCB 布局中是否存在任何布线长度限制? 谢谢你。

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您是否希望比较器件的信号质量的具体数据点? 信号质量差异和布线长度限制都将受到器件和 PCB 材料的生成的影响。  DS320PR810 是 PCIe 5.0 器件、而 DS160PT801 是 PCIe 4.0。 您的设计是否有数据速率要求?

    此致、

    GREG