This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C754C:TL16CP754C

Guru**** 3024290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1544743/tl16c754c-tl16cp754c

器件型号:TL16C754C
主题:TL16C754B 中讨论的其他器件

工具/软件:

四通道 UART IC (U9)(器件型号为 TL16CP754CIPM)用于将信息发送到两个单独的 IC (U7 和 U11)。 但是、从 RXB/TXB 发送到 U11 的信息不正确。 使用示波器、从 TXB 读取的信号频率似乎比在 TXA 读取的信号频率大得多。 TXA 处的信号 100%正确。

PCB 还具有两个连接到 UART IC 的 LED。 每个 LED 都会显示每个 IC 接收信息是否已连接、但是每次只有 1 个闪存、从而导致 UART IC 和 U11 之间出现问题。  连接到 DTRC 的 LED 也未亮起。

这是 UART 接口的原理图。 通过 TXB 发送的信号目前存在问题、并且连接到 DTRC 的 LED 也存在问题。 该接口的目的是将相同的信息从 IC U9 发送到 IC U7 和 IC U11。  任何帮助或见解都将非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我正与 McCabe 在这篇文章中合作:  e2e.ti.com/.../tl16c754c-txb-output-problem 

    我已经检查了您提供的原理图、我最初没有看到任何危险信号。  

    连接到 DTRC 的 LED 指示灯也不亮。

    您可能需要探测此节点、由于 TXB 上的数据流速度很快、DTRC 引脚可能会过快地打开和关闭。 我不确定人眼是否能够看到 LED 切换、前提是其频率高于 1kHz、或者只是根本没有切换。  

    我建议我们继续在另一个主题中进行讨论、以便我们能够在将来进行搜索时巩固这一点。  

    - Bobby