This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:隔离式 CAN 解决方案

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7742-Q1, ISO7041-Q1, ISO7741, TCAN1145-Q1, ISO7741-Q1, UCC33020-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1544561/tcan1145-q1-isolated-can-solution

器件型号:TCAN1145-Q1
Thread 中讨论的其他器件: ISO7741-Q1UCC33020-Q1、ISO7742-Q1、ISO7741、ISO7041-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户 (CosMX) 正在寻找低功耗隔离式 CAN 解决方案、他们需要在睡眠模式下实现低于 1mA 的静态电流。 下面所示的当前解决方案显示、您认为它是最佳解决方案吗? 以及如何使用此解决方案实现更低的功耗(客户已测试当前的静态电流为 20mA)?

  • 电流解决方案:TCAN1145-Q1 + ISO7741-Q1 + ISO7742-Q1 + UCC33020-Q1(隔离 TXD、RXD、SPI、INH、WAKE)。 我们是否需要隔离所有 6 个信号?)。  

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    我无法评论其他器件、但 TCAN1145-Q1 在睡眠模式下的静态电流最大值为 35uA、如果他们启用了选择性唤醒功能、当总线处于激活状态时、静态电流会额外消耗 550uA。 也就是说、当总线空闲时、收发器消耗的静态电流非常低。

    请让 ISO 团队评估 ISO 器件的电流消耗。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、  

    ISO7741 没有睡眠功能。 ISO7041-Q1 是超低功耗数字隔离器的一种选择。