This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E01B04:查询 MPN:TPD1E01B04DPYR &SN74AXC4T774QPWRQ1

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1543902/tpd1e01b04-query-for-mpn-tpd1e01b04dpyr-sn74axc4t774qpwrq1

器件型号:TPD1E01B04


工具/软件:

您好的团队、

我们需要您的帮助、以便了解与 MPN 相关的一些详细信息:TPD1E01B04DPYR 和 Texas Instruments 的 SN74AXC4T774QPWRQ1

  1. 铜键合线用作芯片到封装或基板引线键合材料、 它符合 AEC-Q006 标准吗?
  2. Origin 的 国家/地区 /相应 MPN 的制造地点?
  3. 对于 MPN:TPD1E01B04DPYR、什么是 最高结温

 

谢谢

Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    TPD1E01B04DPYR 不是符合汽车标准的器件、因此未通过 AEC 标准认证。

     TPD1E01B04DPYR 的制造基地在中国。

    我目前手头没有最高结温、下面我来联系设计团队。

    我已将该主题分配给电压转换团队、负责回答有关另一器件的问题。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

     TPD1E01B04DPYR 的最高结温应为 127.83 度。如果您对 TPD1E01B04DPYR 有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Chris