This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:10BASE-T1L 到 100Base-Tx

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1544837/dp83td510e-evm-10base-t1l-to-100base-tx

器件型号:DP83TD510E-EVM


工具/软件:

您好、

 如果我们移除 R99 和 R104、开发板能否从 10Base-T1L 格式输入提供 100Base-Tx 格式输出?

即使没有控制器、该电路也能正常工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:  

    该 EVM 中的 822 器件未以 100Mbps 的速度运行、而是以 10Mbps 的速度运行。 它实际上是从 10BASE-T1L 转换为 10BASE-TX。 在该器件上、无法从 10BASE-T1L 转换为 100BASE-TX。  

    此致、

    Vivaan