Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1
工具/软件:
您好、专家
目前、在调试贵公司的选择性唤醒收发器 (TCAN1145-Q1) 时、我们遇到了以下问题:
当 Vsup 上电时、我们的软件将在断电之前的最后时刻配置 CAN ID&Mask、从而可以选择唤醒并将 1145 的状态切换至睡眠模式、如下图所示。 大约 35 毫秒后、控制器关闭(Vio 和 Vcc 也会断电)、但此时、1145 无法响应任何远程唤醒消息。



此外,如果我们在开机和从待机状态直接开机时不执行上述操作(此时,INH 仍会断电),则可以执行远程唤醒,但无法执行选择性唤醒。请帮助我们检查上述操作中是否有任何错误。
还有一个需要添加的问题:我们设置 SW_EN (=1)、从 Vsup 上电的第一次加电到最后时刻、但本地唤醒 (IGN == ON) 读取 SW_EN=0。 这种情况是否正常?


对于 Vsup 的最后一次上电(断电前的时刻)、写入 SW_EN = 1

上电时、首次读取 SW_EN = 0。