This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1EVM:在模拟 LaunchPad 中启动评估板时出现的初始问题

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1544896/ds90ub949-q1evm-initial-issues-bringing-up-eval-board-in-analog-launch-pad

器件型号:DS90UB949-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:ALPUSB2ANY

工具/软件:

您好:

我们最近收到了 DS09UB949-Q1EVM(HDMI 转 FPD-Link III 串行器)、并尝试通过模拟 LaunchPad (ALP) 连接到它

目前、我们看到“DS90UH925"作为“作为连接到 ALP 的芯片(如 USB2ANY 下“器件“部分的左侧面板中所示)、但我们预计为 DS09UB949。

此外、在屏幕右侧的“Information"选项“选项卡下、我们可以看到“器件:带 HDCP 的 DS90UH926 LFD-Link III 解串器“

这是我们第一次安装 ALP、可能我们没有正确安装。

您是否有关于正确安装 ALP 及其可能需要的任何更新的“操作方法“或指南?

Prorgram Files (x86)\Analog LaunchPAD\Analog Texas Instruments v1.57.0010\profiles“路径中似乎有一个配置文件文件夹。

有什么技巧吗?

谢谢、

AR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AR:

    您需要手动将连接的设备更改为正确的设备配置文件。 请按照以下步骤操作:

    1) 打开 949 的电源。  

    2) 转到“Tools">"USB2Any/Aardvark Setup"“ Setup",“,选择“选择所、所需的配置文件(在本例中为 DS90UB949)、然后点击“OK"。“。

    3) 在个人资料屏幕上,它应该显示 949 已连接,类似如下:

    ALP 软件设置下提供了说明。  

    e2e.ti.com/.../snlu169.pdf

    BR、

    以斯帖