This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS3300:TVS3300 IEC 61000-4-2 最大电压

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1543665/tvs3300-tvs3300-iec-61000-4-2-maximum-voltage

器件型号:TVS3300
主题中讨论的其他部件: Strike

工具/软件:

您好、

IEC 61000-4-2 的最大电压是否与 IEC 61000-4-5 相同?

通常–2 比–5 高。  

SPICE 模型是否包含此内容、如果包含、您能向我们发送未加密的 SPICE 文件吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    TVS3300 的 IEC 61000-4-2 等级可在数据表第 5 页的此处找到。

    可以在此处下载 TVS3300 的 PSPICE 模型: https://www.ti.com/product/TVS3300#design-tools-simulation 

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    抱歉、我应该已经说明对钳位电压感兴趣。  

    我找到了这个 SPICE 模型、但这个模型是加密的、因此我无法使用它。 我在论坛中看到另一个帖子、其中有人收到一个未加密的帖子。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    可以附加找到 TVS3300 未加密的.lib 文件。


    e2e.ti.com/.../TVS3300_5F00_TRANS.lib

    我们手头没有用于 TVS3300 的 IEC 61000-4-2 钳位电压。 由于 ESD 测试室一周内已预订完毕、请允许我用几天时间获取此数据。 我应该由 EOD 星期一回答。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的耐心。 我使用 11kV IEC 61000-4-2 冲击测试了 TVS3300 器件、这是 TVS3300 可支持的最大接触电压。 以下是钳位波形的示波器屏幕截图。

    由此产生的最大钳位电压应为 20.8V、这是 40ns 的峰值。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Chris