This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306

Guru**** 3024120 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1544951/pca9306-pca9306

部件号:PCA9306
主题: LSF0102 中讨论的其他器件

工具/软件:

有几个与 IBIS 模型相关的问题

 - VCC 模型使用术语“IBIS",“,但该部分使用 VREF1 和 VREF2 - VCC 与哪个相关?

 - IBIS 模型有 5 个电压“设置“用于 PCA9306_IO,它也使用术语 VCC - VCC 与 — VREF1 或 VREF2?

 -  IBIS 模型有 5 个电压“设置“用于  PCA9306_IO_S,它也使用术语 VCC — 如果我有 1.8V 在 VREF1 和 2.5V 在 VREF2,我选择哪一个 VCC 我的仿真?

我有 BCCed 一个同事(兰迪)在这个线程,所以他可能有一些后续的请求,也.

Shane  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shane、

    我相信在使用串联开关模型时、PCA9306 IBIS 模型设置为电压转换模式。 VCC 看起来映射到器件的 EN 引脚、这将影响连接器件 1 侧至 2 侧的每个 passFET 的栅极电压。 请参阅 LSF0102 结构、其与 PCA9306 内部结构非常相似。  

    选择 PCA9306_IN_50A、可以选择 VCC = 5V、这意味着 EN = 5V、Rds_on 会更小、从而允许更大的电流通过器件。  

    PCA9306_IN_12A 的情况会更糟、因为 VCC = 1.2V、EN = 1.2V、栅极电压小得多、这意味着 Ron 将会更高、减少流经器件的电流。  

     -  IBIS 模型有 5 个  PCA9306_IO_S 的电压“设置“、它也使用术语 VCC — 如果我在 VREF1 上为 1.8V、在 VREF2 上为 2.5V、我应选择哪个 VCC 进行仿真?

    为了获得最准确的仿真结果、在本例中为 PCA9306_IN_25 (2.5 伏 VCC) 模型。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler

    感谢您的快速响应 — 能否提供有关   PCA9306_IO_S 设置的更多详细信息。 如果我的 VREF1 为 1.8V、而 VREF2 为 2.5V、我要为 PCA9306_IO_S 选择哪种设置?

    谢谢

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shane、

    我们将提供 EOD 反馈。 谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shane、

    VREF1 = 1.8V、

    VREF2 = 2.5V、  

    PCA9306_IN25

    这将是最接近您的场景的模型。  

    此致、

    Tyler