This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXCH8T245:能否将多个输入/输出连接在一起来增加电流驱动?

Guru**** 3024190 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXCH8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1544911/sn74axch8t245-can-you-tie-multiple-inputs-outputs-together-to-increase-current-drive

器件型号:SN74AXCH8T245


工具/软件:

您好:

如果我还将相应的输入连接在一起、我是否可以将 SN74AXCH8T245 的多个输出连接在一起? 我希望获得比 12mA 更高的驱动强度。 我无法使用等效 LXCH 器件、因为我的一个电压轨低于 1.1V。

谢谢!

此致、

Zach Kimble

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zach:

    这应该没问题。 由于总线争用、我们通常不建议将输出连接在一起。

    但是、您可以通过将相应的输入连接在一起来降低总线争用的可能性。

    在此处可找到更多信息: 【常见问题解答】我可以将 CMOS 逻辑器件的两个输出直接连接在一起吗?

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    感谢您的确认。 当您提到我们可以降低总线争用的可能性时 、您是否意味着 即使两个相应的输入直接连接在一起、我们仍然可能会看到总线争用?  

    此致、

    Zach Kimble

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zach:

    否、如果输入直接连接在一起、我们不会看到总线争用。  很抱歉混淆。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Josh!