This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXG1042:USB 接地分离

Guru**** 3023760 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1544470/txg1042-usb-ground-separation

部件号:TXG1042
主题中讨论的其他器件:TXG8122、 ISOUSB111

工具/软件:

您好的团队、

1:TXG 系列设备是否可用于 USB 通信? 我想在应用和 PC 之间切断接地、以避免接地环路及其引起的噪声。 USB 2.0 全速 (12Mbps) 用于通信。 连接侧将由 VBUS 供电、应用侧将由电池供电。

2:另外、我应该如何考虑 2 个电池供电设备之间的接地电压偏移?  

BR、

Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yu 您好:

    在我看来、USB 使用差分信号 (D+和 D-) 进行通信。 TXG 不支持差分信号。

    此致、

    Josh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、  

    是因为 TGX1042 是固定方向吗? 我不明白为什么差分信号会成为 TXG 器件上的一个问题、因为它不需要负电压。 如果异相逻辑信号输入到 2 个通道中、器件是否只是输出相同的信号?

    TXG8122 类似的东西是否可以更好地用于双向差分信号?

    另外、你能否对我的第二个问题也发表意见? 如果两侧都未正确接地、是否会存在接地偏移对于 TXG 器件过大的问题?

    [引用 userid=“603570" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1544470/txg1042-usb-ground-separation ]2:另外、我应该如何考虑 2 个电池供电设备之间的接地电压偏移?  [/报价]

    BR、

    Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TGx 需要并输出逻辑信号、每个通道都是单向的。 USB 信号具有不同的电气特性 并且是双向的。

    TGX8122-Q1 是双向的、但 μ I²C 和 USB 仍然具有完全 不同的电气特性。

    对于 USB 隔离、您需要一个了解 USB 协议的隔离器、即 ISOUSB111。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yu 您好:

    我将按照布局示例说明如何配置两个具有不同接地偏移的器件。

    此致、

    Josh