This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:器件选择

Guru**** 3023760 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1545908/tusb4041i-device-selection

器件型号:TUSB4041I


工具/软件:

尊敬的团队:  

您能帮助推荐一款支持 USB2.0 的明星产品吗?以及:  

4 端口 USB 集线器 IC 支持全速和高速。 电源:5V(内部集成的 LDO,可满足外设接口的电源要求)。 可为下行端口提供电源控制和电流检测。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    可以为下游端口提供电源控制和电流检测。

    您是否在寻找过流检测或一般电流检测来检测连接?

    对于支持 HS/USB 的 FS 集线器、遗憾的是 TUSB4041I/Q1 是我们拥有的唯一 4 端口集线器。 它具有支持电源控制和过流检测的引脚、但如果需要常规电流检测、该器件将无法提供帮助。 此外、集线器不支持 5V Vdd、并且需要 1.1V 和 3.3V 电源轨。 很抱歉。

    如果您有任何问题、敬请告知。

    谢谢、

    Ryan