This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043-Q1:VIO 和 VCC、VSUP 内部电路关联

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1544182/tcan1043-q1-vio-and-vcc-vsup-internal-circuit-association

器件型号:TCAN1043-Q1


工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在测试 VCC 和 VSUP 的电压容差、并发现以下情况:
当单独对 VCC 施加∞电压时、它将导致 VCC 和 VIO 引脚损坏、导致 VCC 接地阻抗从 Ω Ω 变为 20M∞、VIO 接地阻抗从 Ω 变为低于 100Ω
仅对 VSUP 施加 70V 的电压时、VCC 到接地的阻抗从∞Ω 变为 20M Ω、VIO 引脚到接地的阻抗从∞Ω 变为低于 100Ω

目前、我们已经看到数据手册中 TCAN1043-Q1 的内部方框图、其中三个引脚未连接在一起。 我们想知道这三个引脚之间的内部连接是什么?  无论是否由于设计原因而导致、在施加高压时都可能损坏 VIO。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    感谢您的联系。 我正在检讨这点、明天我会由屋宇署回应你。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    不幸的是,没有什么是真正的有帮助,我可以与你分享. 由于施加到 VCC 和 VSUP(至少在非 H 版本上)的电压高于数据表中的绝对最大额定值、因此我们无法提供可预测的行为。 在 VCC 上为 13V、在 VSUP 上为 70(在 58V 额定版本上)应不惜一切代价避免、并且我们不保证在发生此损坏后出现任何其他情况。

    至于功能方框图、这是用于说明的通用图、因为完整的方框图要复杂得多、无法公开分享。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在实际应用中有一个案例、因为VCC引脚有很大的电压注入、导致洗牌损坏、大约10V电压。当我在仿真中重现时、向芯片的VCC引脚注入13V会导致芯片断裂、但是有没有其他方法可以以与实际情况不同的方式再现损坏情况?μ s

    以下是异常芯片的例外情况:μ s
    损坏芯片的阻抗从∞变为40Ω、5 引脚(VIO)的阻抗从∞变为2MΩ

    谢谢!μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在实际应用中、我们有一个用例、因为 VCC 引脚具有大电压注入、会导致随机损坏、大约为 10V 电压。 当我在仿真中重现时、向芯片的 VCC 引脚注入 13V 会导致芯片损坏、但重现损坏情况的方法是否与实际发生的方法不同?

    以下是异常芯片的例外情况:
    损坏芯片的阻抗从∞Ω 更改为 40Ω、5 引脚 (VIO) 的阻抗从∞Ω 更改为 2MΩ Ω

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jingyang:

    不应在 VCC(这是绝对最大值)上执行高于 7V 的测试。 5.5V 是建议的最大值。 高于此值的电压可能会造成永久性损坏、在违反绝对最大条件时我们无法提供进一步的支持。 如果在实际应用中您一直期望在 VCC 引脚上施加+10V 电压、请添加外部保护、使其钳位到 7V 或更低。 串联电阻器也可以起作用。  

    此致、

    Ethan