This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:DP83867ISRGZR ESD 故障

Guru**** 2767835 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1542105/dp83867is-dp83867isrgzr-esd-failure

器件型号:DP83867IS
主题中讨论的其他器件:TIDA-00204

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

DP83867ISRGZR ESD 故障和未在硬复位时恢复。 PHY 在下电上电后启动。

ESD 条件:+/–6kV 故障。

在 RJ45(集成变压器)连接器附近使用了 TVS 二极管 (SRV05-4.TCT)。  
请帮助我们如何在不重启电源的情况下恢复 PHY。

此致、
Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divya:

    您正在执行什么 ESD 测试? 什么是测试设置、您能给我们发送原理图吗? 用于 ESD 保护的 TVS 二极管是什么?

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    器件承受 ±6kV ESD(接触放电)
    请参阅原理图第 2 页:
    已使用 TVS 二极管:SRV05-4.TCT


    e2e.ti.com/.../TI_5F00_PHY_5F00_Schematics.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divya:

    测试设置是什么? 进行 ESD 测试时、您联系哪里?

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    ESD 应用于 RJ45 连接器 (J0G-0001NL) 的 4 个角

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divya:  
    您是否在 RJ45 的 4 个角上放电、每个角放电 10 次?
    我注意到 RJ45 连接器与数字接地位于同一接地端。 具有单独的接地端并为 RJ45 连接两个使用 1M Ω 电阻器和 4700pF 电容器的接地端将有助于提高 ESD 性能。有关大地的设计参考、请参阅 TIDA-00204 (www.ti.com/.../TIDA-00204)。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、ESD 在 RJ45 的 4 个角上放电、一次每个角放电 10 次。
    我们使用的是 MPN 的集成变压器 RJ45 连接器:J0G-0001NL  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  
    好的。 我相信、标准测试程序是屏蔽层上的 10 次。 如果您只测试一个角、ESD 测试是否仍然失败?
    如果没有、我建议按照上面的建议改进原理图以利用 EGND 和 DGND。  

    此致、
    j