This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:当 GND 直接连接到大地时、HDMI 振幅会下降

Guru**** 2676675 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1545392/sn75dp159-drop-in-hdmi-amplitude-when-gnd-directly-connected-to-earth

器件型号:SN75DP159


工具/软件:

您好,我们正在尝试使用附加设置进行预合规性测试(为简单起见,仅显示一个数据对)。

市场上有许多显示器、直接将屏蔽层短接至 GND 和接地端(电源插头的屏蔽层)。 只要我们不创造如此短的时间,我们有很好的眼睛(信号形状)作为附加的波形(我们使用 HDMI 分析仪作为接收器,在那里我们有 EDID 仿真,没有接地连接)。

一旦将 GND 接地短路(图中的虚线)、信号就会降至眼图不可接受的水平。

如果 GND 和接地未短接、则它们之间的电势差为–3V、这是 HDMI 数据线的 3.3V 上拉导致的。 我们已经尝试切断器件和分析仪之间的线路、并引入外部上拉电阻、这表明在移除上拉电阻后、电势差会消失。 它几乎看起来像通过 SN75DP159 的接地环路、但我们不确定如何实现。 您是否看到过这样的行为? 您是否能够评论原因可能是什么?   

提前感谢

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sebastian

    对于为外部上拉电阻提供 3.3V 电压的电源、它是否与 DP159 PCB 接地具有相同的接地端? 如果该 3.3V 电源有单独的接地、那么它可能会创建多个接地导电路径 、我同意您的看法、这可能是接地环路问题。 但这不是我在进行 DP159 合规性测试时遇到的问题。  

    您分享原理图和布局的可能性也是多少?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、感谢您答对了。

    3.3V 上拉电阻是由电池供电的分析仪内部的。 分析仪接地通过 HDMI 电缆连接到 DP159、因此接地短路。 我无法断开此电缆接地、因为这对于 EDID 至关重要。 我们是否可以转至电子邮件对话、然后我可以发送原理图和布局?

    谢谢 Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sebastian

    请您接受我的友谊请求吗? 然后、您可以用 E2E 专有消息向我发送原理图和布局。

    谢谢

    David