This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:TMDS181 的原理图审阅

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1545546/tmds181-the-schematic-diagram-review-for-tmds181

器件型号:TMDS181


工具/软件:

您好、

我们 在新产品中使用 TMDS181IRGZR、现在、我们的 终端客户反馈、显示终端中有一些阴影、

您能帮助检查我们的原理图,如果有任何错误和潜在的故障问题,谢谢。

原理图:

e2e.ti.com/.../TMDS181IRGZR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    他们是否对此设计进行了电气合规性测试?

    您能否分享 660158-1 ESD 二极管的数据表?  

    由于此设计旨在连接 HDMI 发送器和 HDMI 接收器、因此可能不需要 R124 和 R125、因为源端应存在 2k 上拉电阻、接收端应存在 47k 上拉电阻。  

    请将 R112 保留为 NP、这样 TMDS181 EQ 将根据输入损耗自动调整、这对显示器是否有帮助?

    谢谢

    David