This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T34:1.2V 至 3.3V 电平转换

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1545452/sn74lv1t34-1-2v-to-3-3v-level-shift

器件型号:SN74LV1T34


工具/软件:

我知道、当由 3.3V 电源供电时、该器件未指定 1.2V 逻辑电平、但我很好奇可以预期什么行为?  我们此电路板上没有 1.2V 电压、无法实现从 1.2V 到 3.3V 的适当 2 电源电平转换、因此想冒该器件可能正常工作的风险。  信号将在 100kHz 范围内、因此信号完整性不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、

    只有一个问题是、如果您为 VCC 使用 3.3V 电压、SN74LV1T34 将无法寄存 1.2V 逻辑电平。

    最小输入高电平电压为 1.39V。 遗憾的是、所有单电源电平转换器都有一个类似的问题。

    此致、

    Josh