This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:XFMR

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1542182/dp83867cr-xfmr

器件型号:DP83867CR


工具/软件:

您好的团队、

如图所示、需要将 XFMR(变压器)连接到开关、因为开关需要 XFMR。
TI DP83867 还应需要 XFMR。
我们是否需要使用两个 XFMR、或者一个 XFMR 是否足够? 谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    一个变压器就足够了。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    是否有 带一个 变压器的 1G PHY 参考设计?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我认为我们没有使用开关的参考设计。 但是、请随时将此参考设计用于通用 1G PHY 参考设计。  https://www.ti.com/tool/TIDA-00204

    此致、

    j