This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL9539-Q1:nRESET 特性?

Guru**** 2593380 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAL9539-Q1, TCAL9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1545003/tcal9539-q1-nreset-characteristics

器件型号:TCAL9539-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAL9539

工具/软件:

您好的团队、

在硬件启动过程中、我们遇到了特定信号上出现意外电压电平的问题。 在移除一些零欧姆跳线进行调试后、我们隔离了信号、发现它仅连接到 nRESET IO 扩展器的引脚 TCAL9539-Q1

但是、不清楚该引脚是否为开漏引脚以及在 IO 扩展器中是否具有内部上拉电阻器。

您能否帮助确认 nRESET 引脚的特性?

谢谢、
最大 DFAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    TCAL9539-Q1 nRESET 是输入、如果未使用或某种类型的恒定信号输出可以始终将 nRESET 驱动为高电平或低电平、则需要将 PU 电阻器连接到 VCC。  

    该引脚上没有内部 PU 电阻器。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    如果电压低于 3.3、电压应该是多少?
    DS 列出的电压为 3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中列出此引脚的 3.3V 电压?  它应该连接到 VCC 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    nRESET 的 VIH 和 VIL 电平遵循 TCAL9539。 这些逻辑电平不正确地移植到 Q1 数据表中。  

    ^^^来自 TCAL9539 数据表。  

    70%是 nRESET 的有效高电平逻辑。 建议电压保持在 VCC 的 70%以上、以避免发生 nRESET。  

    此致、

    Tyler