This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1146-Q1:TCAN1146DMTRQ1 FuSa 文档

Guru**** 2590090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1545650/tcan1146-q1-tcan1146dmtrq1-fusa-document

器件型号:TCAN1146-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

我对 TCAN1146DMTRQ1 功能安全分析报告(针对 DMT 版本的定量 FMEDA)有疑问。

以下链接显示 MySecure 上提供了 DMT FuSa 文档、但没有访问其 MySecure 的链接。
请分享我们可以访问的链接?
https://www.ti.com/jp/lit/fs/slla542/slla542.pdf?ts = 1753676661377 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fja-jp%252FTCAN1146-Q1

此致、
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    不幸的是,下面似乎是可用的数据,谢谢。

    TCAN114x-Q1 功能安全手册

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我的客户需要 TCAN11146-Q1 引脚 FMEA(开路,接地短路,Vdd 短接)。

    以下功能安全手册未显示 pinFMEA、因此 您可以进行此操作吗?

    此致、

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我懂了。 很遗憾、我们没有也可以通过此 链接提交申请 、例如、谢谢。

    此致、

    Michael。