This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E:MAX3232EIPWR 的等级

Guru**** 3023410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1546345/max3232e-grade-of-max3232eipwr

部件号:MAX3232E


工具/软件:

您能否确认器件型号 MAX3232EIPWR 的等级? 它是否可用于工业设备?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “I"表示“表示工业温度范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温度正常。 想要确认该器件是否适用于工业级/汽车级/通用消费类电子产品等用途?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharanivasan:

    该器件不是符合 AEC Q100 标准的汽车级器件(在器件型号上用“-Q1"后“后缀后缀表示)。 它专为工业和通用消费类电子产品而设计。 数据表的第一页列出了一些可能的应用。  

    请查看 MAX3232E-Q1 、它符合 AEC Q100 标准、适用于汽车环境、将适用于列出的所有这些应用。  

    此致、

    Ethan