This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:实施了故障排除指南的寄存器设置后、100M 电缆上的通信失败

Guru**** 2928640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1546478/dp83867e-communication-fail-at-100m-cable-with-register-settings-of-the-troubleshooting-guide-implemented

器件型号:DP83867E


工具/软件:

您好的团队、

我的客户注意到、当实施故障排除指南中介绍的低于寄存器设置时、当使用 100M 电缆和链路降频时、设备无法正常通信。

然后、他禁用了 Downshift、但它没有解决问题。

【问题】

  1. 为什么使用 100M 电缆时上述设置会导致通信失败?
  2. 此问题的解决方法是什么?
  3. 如果未实现故障排除指南的寄存器设置、有什么问题?
    这会导致 EMI 性能下降、是否有任何数据可能会恶化多少?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mago-San:  

    1.以上设置可能导致通信失败,因为优化适合客户的系统。  
    2.解决方法是不使用脚本。 但是、客户是否因为看到 IEC61000 4-6 测试出现故障而使用了该脚本?
    3.除非客户未能通过 ESD 测试,否则没有太大的顾虑。 不会对正常运行产生太大影响。  

    请告诉我客户所面临的具体问题、以便我们能够更好地帮助他们。  

    此致、
    j